结果:找到"深圳光纤跳线厂 光纤跳线厂 SC光纤跳线 SC跳线",相关内容1000条
- SC光纤跳线_深圳光纤跳线厂-SC连接器介绍解析
- SC连接器简介SC连接器是由日本电话公司(NTT)的实验室在80年代中期开发的,是陶瓷插芯问世后最早进入市场的连接器之一。SC有时也称为“方形连接器”,其推挽式连接端面带有弹簧加载的陶瓷插芯。最初旨在用于千兆以太网,后来于1991年被标准化为电信规范TIA-568-A,并随着制造成本的下降而逐渐普及。由于其出色的性能,它在光纤市场上占据了十多年的历史,只有ST与之竞争。三十年来,它仍然是偏振保持应用中第二常见的连接器。SC非常适合数据通信和电信应用,包括点对点和无源光网络。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 深圳光纤跳线厂 光纤跳线厂 SC光纤跳线 SC跳线 发帖人:光缆厂家批发商 发帖时间:2021-03-24 09:50:00
- 光纤跳线的最小弯曲半径可达多少?
- 光纤是由玻璃或塑料制成的纤维,光纤本身非常脆弱、易断。而将微细的光纤封装在塑料护套中,就能够使它可以弯曲而不至于断裂。光纤包覆在保护套后的线缆就是光缆。那光缆是否就可以随意的弯折呢?由于光纤对应力敏感,因此弯曲光纤时有可能导致光信号通过光纤包层逸出,随着弯曲变得尖锐,光信号也将泄露的更多。弯曲也会引起微裂纹,从而永久损坏光纤。更为麻烦的是很难找到微弯点,并且需要昂贵的测试设备,至少必须对跳线进行清洁或更换才行。光纤弯曲会引起光纤衰减。随着弯曲半径的减小,光纤弯曲产生的衰减量会增加。由弯曲引起的衰减在1550nm处大于在1310nm处,甚至在1625nm处更大。因此,在安装光纤跳线时,尤其是在...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤跳线 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2021-01-28 15:07:00
- MPOMTP光纤跳线十大应用场景
- 随着数据中心40G/100G网络布线对高速传输和数据容量的需求,高密度MPO/MTP光纤连接器、跳线的应用愈加普遍。MPO是“Multi-fiberPushOn”,是日本NTT通信公司在1980年代开发的第一代弹片卡紧式的多芯连接器。MPO连接器的尺寸与普通的SC连接器差不多,但是密度却提高了几倍。通常可将12芯光纤排为一列,支持一列或多列光纤在同一个MPO连接器内,根据连接器内排放的芯数不同分为一列(12芯),多列(24芯或以上),应用于400Gb的还可是16/32芯的排列。这样,一个MPO连接器可实现12芯或以上的光纤信号同时传输,给光纤布线节省了极大的空间与资源。根据MPO/MTP的性...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤跳线 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2021-01-20 11:16:00
- 多模光纤OM3-150和OM3-300的区别
- OM3跳线为万兆多模跳线,多模光纤采用发光二极管做光源,允许多束光在光纤中同时传播,从而形成模分散。模分散技术限制了多模光纤的带宽和距离,因此,多模光纤的芯线粗,传输速度低、距离短,整体的传输性能差,但其成本比较低,一般用于建筑物内或地理位置相邻的环境下。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下多模光纤OM3以及OM3-150和OM3-300的区别。OM3光纤为激光优化的光纤类型,可以在850nm传输窗口提供更高的传输带宽,在千兆网中,OM3可支持550米的传输距离,在万兆以太网中,OM3可传输至300米,在40G/100G以太网中,OM3可传输至100米。多模光纤的带宽为50MHz...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 多模光纤跳线 发帖人:光纤模块 发帖时间:2021-01-09 16:19:00
- 光纤跳线的类型及其对应的颜色是什么?
- 光纤通信技术和计算机技术作为信息化的两大支柱,其中计算机负责把信息数字化,而光纤则是负责将信息传输出去。光纤通信是以光波作为载波,将信息从A处传输到B处。根据ITU-T标准,通信光纤分为G.651、G.652、G.653、G.654、G.655、G.656、G.657共7类,其中G.651为多模光纤,G.651-G.657为单模光纤。ISO/IEC又将多模光纤分为OM1-OM5,这5类多模光纤主要应用于局域网(LAN)与数据中心(DCN)中。目前市面上常见的光纤跳线类型有单模OS2跳线、多模OM2/OM3/OM4光纤跳线。下面易天光通信(ETU-LINK)就来聊一聊光纤跳线的类型以及对应的颜...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤跳线 多模光纤 单模光纤 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-20 17:21:00
- 什么是单工、双工光纤跳线?
- 光纤跳线按照接口的工作模式可以分为单工和双工,那什么是单工、双工?单工和双工都是电信和计算机网络中的通信通道两种模式,单工、双工跳线也可称为单联、双联(单芯、双芯)。什么是单工?单工是数据传输只支持在一个方向上传输。通信两端,一端是发送器,另外一端是接收器,不具有可逆性。例如广播电台,通常只向观众发送信号,不接收观众的信号。什么是双工?双工又有分半双工和全双工。半双工是可以在信号载体上进行双向传输数据,但不能同时传输。在通信过程中,通信系统两端的发送器和接收器可通过收/发开关来进行方向的切换,实现单个方向上的传输,也可以说半双工模式是一种可切换方向的单工通信。例如步话机,当你按下通话按钮时,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤跳线 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2020-10-10 14:36:00
- 关于MPO光纤跳线的发展趋势及分类应用
- 随着现代通信技术的迅猛发展,数据中心的数据传输需求呈几何级数增长,以致于传统的光纤跳线无法满足现阶段设备的连接要求。如何在有限的空间进行更多的数据处理和存储已经成为数据中心新建和扩容时急需解决的问题。目前光纤连接器正由MTRJ、E2000向MPO升级,一根MPO光纤跳线可以支持8-72芯乃至96芯的光纤连接,可满足数据中心40G、100G光纤网络的高密度传输需求。随着数据中心的传输需求越来大,未来大容量、高速率的数据传输必然给MPO跳线带来广阔的市场前景。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下MPO光纤跳线的优势及应用。MPO光纤跳线的优势1、工程施工效率高。MPO跳线可实现多芯连...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MPO光纤跳线 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-25 15:17:00
- MPO/MTP光纤跳线的优势在哪里?有哪些分类?
- 随着数据中心的需求不增大,传统的光纤不仅降低了数据中心的空间利用率,并且还增加了布线系统的管理制度,而MPO/MTP光纤跳线大大提升了数据中心的空间利用率,现在市场上对MPO/MTP光纤跳线的需求量也日益增长。下面易天光通信为大家讲解MPO与MTP光纤跳线知识。MTP光纤跳线和MPO光纤跳线由光纤连接器和光纤光缆组成,它根据光纤芯数通常可以分为4芯、8芯、12芯、24芯、48芯、72芯和144芯等等类型,不过连接头只能做到48芯现在市面上,更大的芯数市面上还没有出现。MPO/MTP的连接头分两种,即是公头连接器和母头连接器。他们公头和母头的区别是,公头有一对拼针,而母头没有。MPO/MTP光...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MTP光纤跳线 MPO光纤跳线 光模块 数据中心 布线 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-20 15:40:00
- 分享一些光纤模块接口类型有用信息给大家
- 为了让新的合作伙伴轻松地学习光模块接口,下面易天光通信(etulink.com)为大家总结了一些有用的信息:光纤模块的接口类型:双纤接口,单纤接口和RJ-45接口。1.双纤接口:常见的是双纤SC和双纤LC双纤SC双纤LC2.单纤接口:单纤SC和单纤LC单纤SC单纤LC3.RJ-45接口:传输介质是同轴电缆(双绞线)SC接口模块连接SC跳线,LC接口模块连接LC跳线。光纤包括一些类型:1.SMOS29/125um2.MMOM162.5/125um3.MMOM250/125um4.MMOM350/125um5.MMOM450/125umCopper-TSFP连接cat5或cat6UTP/FTP电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤模块 光纤跳线 光纤接口 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-13 14:56:00
- 关于MTP光纤跳线,你需要了解MTP光纤跳线的结构和类型
- 随着信息化社会的高度发展,信息的数据量也在呈指数级不断增长,人们对通信的带宽需求也在不断的增强。为了满足高速大容量光通信系统的高密度和高效率的光缆连接需求,mtp/mpo光纤跳线就应运而生了。不过这里易飞扬通信给大家介绍的mtp光纤跳线。什么是mtp光纤跳线?MTP表示多芯端接推入式连接器,由美国Conec公司设计,是一种具有多重创新设计的高性能的MPO连接器。MTP光纤跳线的名字从MTP连接器而来,用于电信机房网络设备之间的高密度连接。这种光纤跳线能够为布线系统提供具有成本效益的解决方案,并且还具有高性能、高密度等多种优点。mtp光纤跳线结构MTP光纤跳线是由MTP连接器、光缆和其他连接器...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MTP光纤跳线 易飞扬光纤跳线 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-23 16:02:00
返回